Other Parts Discussed in Thread: PGA308
您好!
软件锁定模式控制位模式的具体任务是什么? 我没有在数据表中获得完整信息。
莫尔特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mert、
PGA308具有 PGA308用户指南第5章中讨论的不同运行模式:单线制写入模式、单线制读取模式、 OTP 程序模式、 独立模式、 1W 连接至 VOUT 程序模式、虚拟软件锁定模式、软件锁定模式和关断模式。
当将 SWL[2:0]寄存器设置为'101'时、您可以在软件锁定模式下直接对 PGA308进行读/写 RAM 寄存器控制:
软件锁定模式允许您通过启用单线制接口、禁用任何单线制超时以及禁用在 CHSR 寄存器和 CHKS 寄存器之间正常执行的校验和检查来直接控制 PGA308 RAM。 此模式设计用于通过微控制器 UART 接口对 PGA308进行微控制器控制。 它允许将 PGA308作为灵活的数据采集前端进行控制
用户可以选择加载七个 OTP 用户组中的一个设置并将其加载到 RAM 中;和/或用户可以直接对 RAM 内容进行编程。 要访问该模式、必须如表7-44所示将 SWL[2:0]寄存器设置为"101"(SWL 寄存器的其他设置默认为独立 OTP 模式、该寄存器的 POR 值为"000")。 请参阅 PGA308用户指南的第72-74页和第73页的流程图(图5-14)。
谢谢、此致、
Luis