This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308软件锁定模式控制位

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856071/pga308-pga308-software-lock-mode-control-bits

器件型号:PGA308

您好!

软件锁定模式控制位模式的具体任务是什么? 我没有在数据表中获得完整信息。

莫尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    PGA308具有 PGA308用户指南第5章中讨论的不同运行模式:单线制写入模式、单线制读取模式、 OTP 程序模式、 独立模式、 1W 连接至 VOUT 程序模式、虚拟软件锁定模式、软件锁定模式和关断模式。

    当将 SWL[2:0]寄存器设置为'101'时、您可以在软件锁定模式下直接对 PGA308进行读/写 RAM 寄存器控制:

    软件锁定模式允许您通过启用单线制接口、禁用任何单线制超时以及禁用在 CHSR 寄存器和 CHKS 寄存器之间正常执行的校验和检查来直接控制 PGA308 RAM。 此模式设计用于通过微控制器 UART 接口对 PGA308进行微控制器控制。 它允许将 PGA308作为灵活的数据采集前端进行控制   

    用户可以选择加载七个 OTP 用户组中的一个设置并将其加载到 RAM 中;和/或用户可以直接对 RAM 内容进行编程。  要访问该模式、必须如表7-44所示将 SWL[2:0]寄存器设置为"101"(SWL 寄存器的其他设置默认为独立 OTP 模式、该寄存器的 POR 值为"000")。  请参阅 PGA308用户指南的第72-74页和第73页的流程图(图5-14)。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    使用 PGA308 USB DAQ 板进行校准时、SWL [2:0]将设置为 ABA。 校准过程结束后、SWL [2:0]将设置为 AAA、并加载 OTP。 我想知道我是否理解正确。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    使用 PGA308 USB DAQ 板进行校准时、SWL [2:0]将设置为101。 校准过程结束后、SWL [2:0]将设置为000、并加载 OTP。 我想知道我是否理解正确。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    是的、正确。  将 SFTC 寄存器(软件控制寄存器)中的 SWL[2:0]位置位即可覆盖当前 OTP 块的内容。

    谢谢、此致、

    Luis