This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:输出误差

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA181, INA190, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865992/ina199-output-error

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件: INA181INA190INA186

大家好、

我的客户将 INA199A1用于他们的新项目。

但输出不精确。

工作条件如下:

I = 1.5A

2. Rshunt=8 m Ω  

3. Rshunt=12MV 的电压

4、INA199A1=560mV

什么会导致意外的增益误差?

您能否提供解决方案?

谢谢!

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    可能会有一些因素导致此错误。

    1. 分流电阻器容差是多少?
    2. 是否有输入滤波器? 这可能会产生增益误差。
    3. INA199的输出是什么? 如果是重负载、则可能会影响器件性能。
    4. 您如何知道负载恰好为1.5A? 此测量中的误差是多少?
    5. 负载的所有接地端和 IC 是否都通过低阻抗连接连接在一起?

    正如 Kai 提到的、这里的原理图将非常有用。 此外、任何硬件和测试设置信息都将有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    分流电阻器的容差是多少?  +/-1%。

    2. 是否有输入滤波器? 这可能会产生增益误差。? 仅为100欧姆+/-0.1%、电流为0.1u

    3.您如何知道负载正好为1.5A? 我们使用新的 Chroma 电子负载。 并确保感应电阻器的电压为12mV。

    4.负载的所有接地端和 IC 是否都通过低阻抗连接连接在一起? 是的。

    请参阅以下原理图:

    如果需要任何信息、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您是否已将 INA181的输出与 INA199的输出直接连接? 这不奏效。 它们互相短路!

    您必须移除 C182! 这可能会导致不稳定和振荡。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    客户仅使用 IC20。 (INA199A1)。 IC20A 是 Nu。

    没有振荡。

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    输出端容性负载过高会降低相位裕度、不仅会导致振荡、还会使芯片的运行方式变得怪异。 您应移除 C182。 另请参见此处:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jamie、

    Kai 完全正确。 客户需要移除 C182 (10nF)、因为这肯定会导致 VOUT 振荡。 我们建议在无隔离电阻的情况下驱动的最大电容为1nF。

    更重要的是、100 Ω 输入电阻器(R240、R241)正在衰减 INA199A1的增益(请参阅数据表的第8.4.1节)。 使用数据表中的公式(1)或表2、客户可以计算新的器件增益。 Ω、当输入电阻器(Rs)= 100k Ω 时、增益误差因子为:

    20k/(17*Rs + 20k)= 0.921659。

    因此、新的标称增益为:

    50V/V * 0.921659 = 46.08295 V/V

    虽然可以计算出新的增益、但增益误差会增加、因为内部增益设置电阻器未修整为精确的绝对值、仅修整了比率。

    在给定新增益、-1.5%增益误差、-150uV 失调电压、-1%分流容差的情况下、我计算出1.5A 时的最小 Vout 为532.3mV。 实际上、由于输入电阻器导致增益误差增加了几个百分点、这种情况可能会更糟。 这也不包括任何输出稳定性误差。

    要解决此问题、您需要对每个器件执行两点线性增益校准以消除增益误差、或使用 INA190/INA186、该器件具有不受100 Ω 输入电阻影响的高输入阻抗级。 对于 INA199、差分输入阻抗仅为几 kΩ、因此器件增益受到输入电阻器的影响。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     输入电阻似乎是根本原因。

    是否可以移除 输入电阻器?

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    当然可以。 请参阅 INA199数据表的第8.4节。

    并移除 C182。 这毫无意义。

    Kai