https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853496/lmp7701-lmp7701-04
器件型号:LMP7701主题中讨论的其他器件:LMP7704、
大家好、
我的客户希望将 LMP7704器件用作反相放大器(增益=1)、该放大器用作低噪声放大器的偏置电压。
VG_LNA 的源是 DAC DAC121S101QCMK/NOPB 的输出、DAC 的输出范围为0÷3V、因此放大器的输出为-3÷0v。
放大器原理图随附。
而 VCC3V3为3.3V、VSS3V 为-3V。
问题是:在这种情况下,放大器的正电源电压(引脚4)可以连接到 GND,或者为了获得最佳的噪声性能,该引脚应该连接到正电源电压?
谢谢、
Shlomi