This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:INA149 (-EP)输出阻抗

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856497/ina149-ina149--ep-output-impedance

器件型号:INA149

您好!

我在 INA149 (-EP)数据表中未找到任何有关输出阻抗的曲线。

SPICE 模型是否代表频率范围为[1;1MEG]Hz 的"典型+25°C"?

此致、

Emilien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA149在1MHz 时的输出阻抗约为95欧姆、并且随温度变化很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的参与。

    SPICE 模型表明:|Zout = 41、8欧姆且 arg (Zout)= 0度 (平坦曲线)(在[1;1MEG ] Hz 上)

     Zout|= 95欧姆的值 ,在频率范围[1;1MEG]Hz 上为真? (平坦曲线、参数= 0度)?

    关于温度灵敏度:在范围[-40;+90]°C 上  ,考虑到+/-50%的变化,似乎是现实还是不现实?

    此致、

    Emilien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将垂直刻度从 dB 更改为对数、以欧姆为单位。  尽管实际阻抗可能随频率而变化、但从相位裕度最低的您的稳定点来看、在单位带宽下其95欧姆的正确值至关重要。  就 Zo 随晶圆工艺和温度的变化而言、它不大于+/-20%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢你的帮助。

    此致、

    Emilien