请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA149 您好!
我在 INA149 (-EP)数据表中未找到任何有关输出阻抗的曲线。
SPICE 模型是否代表频率范围为[1;1MEG]Hz 的"典型+25°C"?
此致、
Emilien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Marek:
感谢您的参与。
SPICE 模型表明:|Zout = 41、8欧姆且 arg (Zout)= 0度 (平坦曲线)(在[1;1MEG ] Hz 上)
Zout|= 95欧姆的值 ,在频率范围[1;1MEG]Hz 上为真? (平坦曲线、参数= 0度)?
关于温度灵敏度:在范围[-40;+90]°C 上 ,考虑到+/-50%的变化,似乎是现实还是不现实?
此致、
Emilien