This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:TLV3501的 TI-TINA 仿真结果错误

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, LM2903, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865799/tlv3501-ti-tina-simulation-wrong-result-of-tlv3501

器件型号:TLV3501
主题中讨论的其他器件: LM2903LM393

您好!

当我使用 TI-TINA 仿真比较器 TLV3501时、结果错误。 上面的两张图片是电路和结果。

VFN 表示负输入引脚、VFP 是正引脚、您可以看到 Vout 不等于符号(VFP-VFN)、我不知道原因。

而且、我已经尝试了 TI-TINA 中的另一个比较器、得到了相同的结果。

但是、使用理想放大器可以获得正确的结果!  

比较器的仿真模型是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guooo、

    我看到同样的行为。 但是、当减小信号振幅时、它将起作用:

    e2e.ti.com/.../guooo_5F00_tlv3501.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    是的、当 TLV3501的输入电压不超过数百毫伏,时、仿真结果会正确。

    那么、可能是该比较器原因的仿真模型。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Guoo、

    您之所以看到此错误输出、是因为您超出了器件的输入共模电压(V-)- 0.2V 至(V+)+ 0.2V。 这就是为什么将输入信号的振幅降低到200mV 以下可以使您实现正确的输出状态。

    模型的设计人员在违反输入共模时使输出反相其正常逻辑状态、以便更容易注意到电路中的某些内容是错误的。

    如果您要将电流电路配置为2.5V 双电源、那么您将能够向下摆动至-500mV、而不会出现任何问题。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    感谢您的回答!

    因此、我仍有一些问题:

    1、轨到轨比较器的输入引脚必须小于数据表中的共模范围?

    2、对于非轨到轨比较器、我是否可以将一个输入引脚保持在共模范围内、而将另一个引脚保持在电源范围之外?

    3、对于 TLV3501、如果输入引脚被比较器中的二极管钳制、则会产生错误的结果?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guooo、

    为了正常运行、输入电压不得超过共模输入电压范围。 即使不会发生相位反转、时序和其他参数也会受到影响。

    内部保护二极管仅用于使 TLV3501能够承受特定的过压情况。 在正常运行中、不应打开这些二极管。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guooo、

    首先、感谢您的回答 Kai。 他对不违反输入共模范围是正确的、并且内部保护二极管通常不应打开。

     到轨比较器的输入引脚必须小于数据表中的共模范围?

    是的、比较器的输入引脚必须处于数据表的共模范围内。


    2.对于非轨到轨比较器、我能否将一个输入引脚保持在共模范围内、将另一个保持在该范围之外?

    对于 LM393或 LM2903等某些器件、是的、您可以将一个输入引脚保持在共模范围内、而另一个则保持在该范围之外。 我一定要仔细检查器件数据表或特定于器件的其他配套资料、以了解此功能-我不确定所有非轨到轨比较器是否都具有此功能。 以下是 LM393系列的应用手册-第4-7页有一节关于共模范围的内容: http://www.ti.com/lit/an/snoaa35/snoaa35.pdf

    对于 TLV3501、如果输入引脚被比较器中的二极管钳位、将会产生错误的结果?

    如果您希望信号在输入电压从二极管钳制的范围/区域内切换、那么比较器将生成不正确的输出。


    此致、

    Jonny