This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2654:CAN't 在输入端具有1.6直流偏移的零输出偏移

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2654, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858260/tlc2654-can-t-have-a-zero-output-offset-from-an-input-with-1-6-dc-offset

器件型号:TLC2654
主题中讨论的其他器件: OPA189

输入不能具有1.6直流偏移的零输出偏移。 我将正输入接地、将负输入连接到我的源。 信号被正确放大、但直流失调电压不会被移除和放大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Essa、

    您能否分享您的 TLC2654电路原理图? 请指明电源和输入电压电平以及输出负载条件。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您的回答。  

    连接如下图所示。  

    TLC2654的电源电压为+5V 和-5V、如图所示。  

    原始输入源是 ADXL335传感器(加速计)、它在0.g 时为您提供1.65V 的直流电压、外加一个交流分量。 基本而言、传感器的输出将介于0.75V-2.55V 之间。

    我也尝试 过使用直流分量的正弦输入。 在这两种情况下、TLC2654的输出都具有直流分量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Essa、

    如果您的图正确、则需要将引脚8处的 TLC2654 CXA 和 CXB 公共连接点连接到引脚7 VDD-。  

    请注意、TLC2654是传统的斩波稳定运算放大器。 它是在1980年代推出的。 如果您正在进行新设计、现代斩波运算放大器可提供比 TLC2654高得多的性能和更低的噪声。 例如、请参阅 OPA189:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa189.pdf

    它们不需要外部存储电容器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程