This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:校准算法

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865566/pga309-calibration-algorithm

器件型号:PGA309

您好!

要在每个温度下查找 GAIN_DAC 和 Vzero_DAC、我使用 您提供的校准算法。 我有几个问题:

------------------------

在步骤2中,我必须更改 GI (前增益),以改进在此算法之后的 Vin 计算:

在我的示例中、Vin_min 为负... 那么,绝对值是否可以使用? (似乎是正确的)

------------------------------

步骤6结束后,我知道(在我的人中):  

VIN_MIN:-1.327mV,

VIN_max:25.314mV、

总增益158

GI 64、

执行3

等等...

在步骤7中,我必须:“解决 V粗糙 偏移以取消 Vin_min”

使用公式:Vral_offset =-Vral_offset... 这是个错误吗? 它应该是 V粗糙 度偏移=- Vin_min? 对吧?

Vin_min + V粗糙 度偏移的结果是否必须为正? (似乎不是)

因此,算法中不使用以下公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉....。

    因此,算法中不使用以下公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    我相信您是正确的;但让我花一些时间来更详细地了解一下、在星期一结束前再次与您联系。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    在校准算法中、在第1步和第2步中、Vin_min 和 Vin_max 会根据 Vout-min 和 Vout-max 测量值进行计算、同时在传感器上施加最小压力和最大压力。

    在第2步中、您可以正确 地看到、如果传感器偏移为负、因此  Vout-min Vin-min 为负、 则 Vin 的绝对值用于为  第2步选择最佳前置增益。 (更正后的 Vout 从不为负)

    在测量 Vout 并按照   步骤1-3求解 Vin 最小值和 Vin 最大值的精确值后 、在步骤4中计算总增益。  在第4步中,计算 出的 Vin_min、Vin_max 和 Vout min、Vout_max 目标值用于 求解 total_gain,而第5步搜索 输入和输出增益积的最佳组合,以查找 最接近的最佳增益 GI*Go*0.667。

    根据用户指南、您答对了、Vrar-offset 将设置为反向计算的-Vin-min (或传感器最小电压)。 根据 最小 Vin 传感器电压、粗略偏移仅设置一次、 在过热精细校准过程中不会再次调整。  仅   调整了精细偏移和精细增益(零 DAC 和增益 DAC)设置。

    谢谢、

    此致、

    Luis  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    更正  了上述帖子第二句中的错误。

    谢谢、此致、

    Luis