This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6042:LMC6062 +/- 5V 电源?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865928/lmc6042-lmc6062---5v-supply

器件型号:LMC6042

尊敬的 Sirs:

我想使用 LMC6042作为 pH 探针、前端差分输入缓冲放大器、由+/-5V 电源供电。 就是这样

IC 使用+/-5V 电源,信号 GND 连接到0V, 而-V (引脚4)连接到电源系统的-5V?

非常感谢您的回复。

此致、

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    是的、可以正常工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    没关系。 运算放大器采用10V 电源和5V 输入共模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 和 Kai 您好、

    非常感谢您的回复和提供的信息。  

    此致、

    Anderson