请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC6042 尊敬的 Sirs:
我想使用 LMC6042作为 pH 探针、前端差分输入缓冲放大器、由+/-5V 电源供电。 就是这样
IC 使用+/-5V 电源,信号 GND 连接到0V, 而-V (引脚4)连接到电源系统的-5V?
非常感谢您的回复。
此致、
Anderson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.