This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:Precision Labs 10.4的问题-运算放大器:稳定性4:如何获得相位裕度和过冲百分比以及交流增益峰值之间的关系曲线。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858646/opa827-question-on-precision-labs-10-4---op-amps-stability-4-how-to-get-the-relationship-curve-between-phase-margin-and-overshooting-and-ac-gain-peaking

器件型号:OPA827

你(们)好。  

我正在学习 高精度实验室10.4 -运算放大器:稳定性4、我很困惑用户如何获取 PPT 幻灯片第11页和第16页上的相位裕度和过冲百分比与交流增益峰值之间的曲线、如下所示。 视频中似乎更详细地介绍了这两条曲线。

感谢一些专家可以提供建议。 谢谢。

本视频幻灯片的地址: training.ti.com/.../1334稳定性4- slides.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yi 早上  

    这些内容来自二阶低通响应形状的基本控制理论文本、本文还报告了这些文本以及用于二阶环路增益分析的新 F-3dB/Fxover 扩展图(图4)。  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、  


    感谢您观看高精度实验室视频。  

    您可以想象、第4个视频中所示的图解的数学派生超出了本视频系列的范围。

    除了上面提到的 Michael 文章外、我强烈建议阅读灰色和 Meyer 教科书第9章的以下部分:

    • Grey、Paul R. 《模拟集成电路的分析和设计》。 第5版,Wiley,2009年。 第9.1-9.4节.

    该教科书详细探讨了稳定性主题、并展示了二阶系统稳定性和相位裕度公式的完整推导。  

    希望这对您有所帮助、祝您阅读愉快!

    此致、
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vladimir 和 Michael、感谢您的回答。

    我查看 了控制理论教材, 有详细的数学推导,介绍二阶低通系统的阻尼因子/相补角关系图。  

    但是 、有人预先假设 我们的放大器系统是 二阶系统。 我怀疑这一假设是否适用于所有放大器。 你怎么看?  

    教科书 是 ,第10.8节  

    或  

    第9.4节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的技术是正确的、实际运算放大器系统通常大于二阶、但二阶分析通常可以很好地估算您所需的内容、而不会使计算复杂性增加到三阶系统的10倍以上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在多个设计上走了一条三阶路径、您很快就会进入方程复杂度、没有人想解决它们是否可以避免-这里有一个示例确实为我的 MFB 工具带来了一些有用的东西  

    https://www.planetanalogue.com/include-the-op-amp-gain-bandwidth-product-in-the-rauch-low-pass-active-filter-performance-equations/