This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:输入失调电压规格 (最大值) Vs =+/-18V 时从0°C 至85°C

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866183/opa197-input-offset-voltage-spec-max-from-0-to-85-deg-c-at-vs--18v

器件型号:OPA197

您好!

OPA197数据表仅显示为指定25摄氏度时的输入失调电压(Vos)

请告知 Vos 规格。 介于0deg.C 至85deg.C 以及-20deg.C 之间、用于在整个共模电压范围内 Vs =+/-18V 下运行。

Vos 随温度升高还是降低?

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从下面的 Vos 和漂移分布中可以看出、Vos 可能是正极或负极。

    大多数数据表规格限制由4 Σ 分布设置。 因此、为了计算-20C 至85C 温度范围和共模电压范围内的最大(4 Σ)输入失调电压 Vos_TOTAL、您必须添加 Vos_TOTAL 的不同分量:Vos (@25C)、漂移和 CMRR Vos 误差。 由于它们都是不相关的(可能会在不同方向移位)、因此您必须将它们添加为向量数量(平方根)。

    对于 Vcm <(V+)-3V

    最大 Vos (@25C)=+/-100uV

    最大 Vos 漂移 =+/-2.5uV/C,因此由于漂移而导致的 Vos 最大变化为(85-25C)*2.5uV/C =+/-150uV

    CMRR=ΔVcm μ  ΔVcm μ ΔVos cm=110dB (3.16uV/V)、ΔVos μ_cm=9V*3.16uV/V =+/-28.6uV (+/-18V 上1/2 Vs 的最大 μ V 为9V)

     因此、最大 Vos_total=+/-√(100^2+150^2+28.5^2)=+/-√(33312)=+/-183uV