This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4211:工作电压

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858523/ths4211-operating-voltages

器件型号:THS4211

您好!

我想在 VCC=+7V 和 VEE=_-5V 上运行 THS4211。

可以吗?

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、  

      THS4211可在+7V 的 VCC 和-5V 的 VEE 下运行。 我已经从 THS4211建议运行条件中添加了一个片段、用于双电源或单电源运行。 建议的电源电压最大差为15V、建议的电源电压最小差为5V。 您将具有12V 的差异。 为了确保最大输出电压摆幅、我建议将输入信号和放大器偏置为中间电源、在您的情况下为1V。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    谢谢。

    Giora