Other Parts Discussed in Thread: OPA858
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA858 您好!
数据表中提供了如下描述。
"最大限度减小从信号 I/O 引脚到交流接地的寄生电容。"
但是、图64的布局示例似乎未在3引脚(IN-)和6引脚(OUT)附近切断 GND/PWR。
此示例是否正确?
此外、除了增加阻抗之外、通过切断 GND/PWR 平面是否存在任何缺点?
我认为、如果阻抗未严重下降、应随时切断 PWR/GND。
此致、
Kuramochi