This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:电压放大器布局

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858228/opa858-layout-for-voltage-amplifier

器件型号:OPA858

您好!

数据表中提供了如下描述。

"最大限度减小从信号 I/O 引脚到交流接地的寄生电容。"

但是、图64的布局示例似乎未在3引脚(IN-)和6引脚(OUT)附近切断 GND/PWR。

此示例是否正确?

此外、除了增加阻抗之外、通过切断 GND/PWR 平面是否存在任何缺点?

我认为、如果阻抗未严重下降、应随时切断 PWR/GND。

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    主要缺点是您的会增加接地返回路径。 这可能会导致引脚看到的电感增加。 对于 OPA858的布局、这两种方法都是可行的。 如果您使用数据表中显示的布局示例、虽然由于反相节点处没有切口、引脚3处的电容可能更大、但引脚上的电感会降低。 您将看到、在 OPA858EVM 上、引脚3和6上有一个镂空。

    最棒的

    Hasan Babiker