This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:未安装 DRV110EVM RSense (R8)

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857361/drv110evm-drv110evm-rsense-r8-not-mounted

器件型号:DRV110EVM

您好!

我使用的是 DRV110EVM、我已经意识到所有组件都与 BOM 匹配、但未安装 R8 (541-1.00AFET-ND)。 焊接一个不是问题、但是...它是否应该是这样的? 在同一情况下、我有两张卡片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在11/19/19之前收到回复。

    此致、

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignatio、

    Rsense 电阻器值由目标 IPEAK 和 Ihold 设定。 安装原理图 R8=1k Ω 将限制 IPEAK 和 Ihold 范围。

    这是未安装该电阻器的主要原因、否则终端用户必须将1k 欧姆的电阻器解焊、而不是焊接新电阻器。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Costin、您好!

    非常感谢您的回答。 我理解您的观点、固定值确实会限制电路板的功能。 另一方面、BOM 和原理图均指出电路板上装配了1欧姆电阻器、因此我建议更新文档、 因此、人们知道、在开始测试之前、需要在电路板上焊接一个额外的电阻器  

    此致

    Ignacio