This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:电流感测范围

Guru**** 2952400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857514/ina169-current-sense-range

器件型号:INA169

您好!

我将使用 INA169进行电流感应。 如何计算电流感测范围?? 如何针对不同的 R (负载)和 R (分流)值计算该值?? 另请回复方程式 。(例如、如果我选择1K 作为 R (L)、选择10欧姆作为分流器、范围及其计算方法... 外部电源-5V)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人都请!!! 如何在更改外部 R (SHUNT)和 R (LOAD)时计算电流测量范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isuru、

    输出高电平将受到输入或 VSUPPLY 的 VCM 限制。  您使用的是 VCM?  此外、10Ω Ω 等大电阻时、您还需要考虑输入电压限制。

    以下是您需要从数据表中担心的公式。  请参阅公式1和公式2以了解最大输出、并查看最大输入为0.5V。