Other Parts Discussed in Thread: INA199
您好!
我尝试使用 INA199A1来测量使用电流互感器进行的交流电流感应、并附上了 google SOURCE 的原理图。
现在、我正在接收来自同一电路的输出、但我的 prob 是50/5 CT 的输出、或者任何其他 CT 是非线性的、在这种情况下、我无法使用微控制器测量线性输出、因此很难在显示屏上显示正确的输出。 我只使用了一个0R10/2010/1%电阻器、而不是 R1和 R33、因为我需要使用1000/5 CT 测量电流。
我还尝试使用 INA181A1、该电路也接收到相同的 prob、请建议解决方案来解决 prob 问题。
提前感谢、