This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:使用电流互感器进行交流电流感应

Guru**** 2931860 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856240/ina199-ac-current-sensing-with-current-transformer

器件型号:INA199

您好!

我尝试使用 INA199A1来测量使用电流互感器进行的交流电流感应、并附上了 google SOURCE 的原理图。  

现在、我正在接收来自同一电路的输出、但我的 prob 是50/5 CT 的输出、或者任何其他 CT 是非线性的、在这种情况下、我无法使用微控制器测量线性输出、因此很难在显示屏上显示正确的输出。 我只使用了一个0R10/2010/1%电阻器、而不是 R1和 R33、因为我需要使用1000/5 CT 测量电流。

我还尝试使用 INA181A1、该电路也接收到相同的 prob、请建议解决方案来解决 prob 问题。

提前感谢、

M.EAZHILARASAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬  的 M.EAZHILARASAN:

    我有几个问题。  这些问题可能会导致您找到答案。

    电流互感器的感测侧是否存在直流偏置?  我会根据您的原理图假设它来自来自来自 C27或 C28的寄生直流 GND 连接或通过我们的 INA199 (不推荐)。  这是一个问题、因为随着东西移动、这可能会违反共模输入范围。  如果您尝试测量此值、请务必小心、因为您可以在测量仪器中添加直流偏置。

    另一个问题是有关 FB5、FB4、R32、R31的问题、其中 INA199上的输入偏置电流为28µA μ A、该值可能随输入电压或共模电压的变化而变化、这可能会影响您的测量。  Ω 表中有一个部分建议电阻应小于10k Ω。  请参阅 INA199数据表中的第8.4.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 M.EAZHILARASAN:

    您的帖子已经有一段时间了。 如果您仍需要帮助、请回答 Javier 的问题、以便他继续为您提供帮助。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测