Other Parts Discussed in Thread: OPA197
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA197 大家好、团队、
OPA197在器件内部集成了 EMI 滤波器、可降低源极的 EMI 效应。
但是、我认为即使在集成了 EMI 滤波器的器件(如 OPA197)中、我们仍然可以看到效果(输出偏移漂移)。
- 首先、如何将 EMI (高频信号)转换为输出偏移漂移?
SBOA128解释了内部二极管(硅 p-n 结)用作整流、它将交流电转换为直流电。 但是、如果可能、我想了解更多详细信息。 - 当对 IN+施加 EMI 时、转换是否在输入级发生?
- 即使 EMI 信号很小、整流是否正常?
- 集成 EMI 滤波器是否简单一阶 RC?
- 如果滤波器衰减不够、我们将看到输出上的偏移漂移、这是 EMIRR IN+性能、对吧?
此致、