This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:EMI 至 IN+期间的偏移漂移机制

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864620/opa197-offset-shift-mechanism-during-emi-to-in

器件型号:OPA197

大家好、团队、

OPA197在器件内部集成了 EMI 滤波器、可降低源极的 EMI 效应。

但是、我认为即使在集成了 EMI 滤波器的器件(如 OPA197)中、我们仍然可以看到效果(输出偏移漂移)。

  1. 首先、如何将 EMI (高频信号)转换为输出偏移漂移?
    SBOA128解释了内部二极管(硅 p-n 结)用作整流、它将交流电转换为直流电。 但是、如果可能、我想了解更多详细信息。
  2. 当对 IN+施加 EMI 时、转换是否在输入级发生?
  3. 即使 EMI 信号很小、整流是否正常?
  4. 集成 EMI 滤波器是否简单一阶 RC?
  5. 如果滤波器衰减不够、我们将看到输出上的偏移漂移、这是 EMIRR IN+性能、对吧?   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    此解调发生在 OPAMP 内部输入和输出电路的每个非线性上。 这种行为是非线性的、很难预测。

    Kai