This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:外部保护二极管

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862866/xtr305-external-protection-diodes

器件型号:XTR305

您好!

我对图46有疑问。 数据表中。

数据表中描述了"可能需要使用外部保护二极管来处理过大的电流"。

图46中的"外部保护二极管"是否意味着二极管"1N4002"上方的"外部保护二极管"?

如果是、这些二极管如何处理过大的电流?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    外部二极管将到达 XTR305的内部保护二极管的输出端的过压直接分流到电源轨。 然后、根据 XTR305数据表的第8.2.2.10节、RC 限制流经内部保护二极管的电流。

    当然、1N4002只能承受 ESD、突发、浪涌或类似情况下的短时过压、而 C4有助于减缓过压干扰。 如果没有添加电流限制(保险丝、多保险丝...)、较长的寿命的福利可能会损坏1N4002。 并且、每个电源轨到0V 之间应该有一个 TVS、以防止 XTR305的电源电压上升到危险值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我假设负载具有低阻抗。

    在这种情况下、外部二极管无法工作、因为输出电压不会达到电源轨、对吧?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    XTR305能够驱动的最大电流为+/-38.5mA (M2 =高电平)和+/-24mA (M2 =低电平)。  

    在电流输出模式下、负载误差标志指示由于高负载电阻或开路负载而进入电源轨的饱和状态。

    你是对的。  图46中的外部电路用于在 XTR305输出驱动至高于电压轨的故障情况下提供保护。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    保护电路本身并不是一个目标。 您始终必须根据实际应用进行调整。 首先、您必须了解什么过压会影响输出。 它是工艺控制的限流24V 电源吗? 还是"仅"ESD? 还是 ESD、突发和浪涌、因为您将电缆连接到输出? 或者、XTR305的输出是否不可能受到过压的影响? 通常情况下、CE 测试确定 XTR305的输出必须承受的过压类型。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的宝贵意见、非常感谢。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的热情话语!

    Kai