您好!
我对图46有疑问。 数据表中。
数据表中描述了"可能需要使用外部保护二极管来处理过大的电流"。
图46中的"外部保护二极管"是否意味着二极管"1N4002"上方的"外部保护二极管"?
如果是、这些二极管如何处理过大的电流?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kuramochi、
外部二极管将到达 XTR305的内部保护二极管的输出端的过压直接分流到电源轨。 然后、根据 XTR305数据表的第8.2.2.10节、RC 限制流经内部保护二极管的电流。
当然、1N4002只能承受 ESD、突发、浪涌或类似情况下的短时过压、而 C4有助于减缓过压干扰。 如果没有添加电流限制(保险丝、多保险丝...)、较长的寿命的福利可能会损坏1N4002。 并且、每个电源轨到0V 之间应该有一个 TVS、以防止 XTR305的电源电压上升到危险值。
Kai