This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:OPA857

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862726/opa857-opa857

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件: OPA357

您好!

随着我们的设计的发展、OPA857是我们 TIA 的选定候选项、我需要有关一些参数的更多详细信息、这些参数的具体说明很少:

根据数据表、芯片 Tz 和 BW 似乎与温度保持稳定、但这些参数的值仅作为典型值给出。 因此、有一些问题:

1、芯片带宽的容差是多少?

2. Tz 容差(+/-15%)对芯片带宽的影响是什么?

25欧姆的输出电阻容差是多少?

4、3通道放大器需要3个芯片、因此3个 OPA587的 Tz、BW 和 Rout 需要紧密匹配。   您对此有何建议? TI 能否提供用匹配的三胞胎封装的芯片? 任何其他建议都是非常感谢的。

谢谢、

Marcela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcela、

    如果您也要使用匹配的光电二极管、并且您可以控制组件的寄生杂散电容(PCB 布局等)、则使用匹配的 OPA857才有意义。 寄生杂散电容在 BW 方面可发挥重要作用!

    我想用数据表第8.2.2节中所示的方法来增加带宽、因为外部电阻器及其精度将定义 OPA857的最终互阻抗和制造容差将起较小的作用。 可以在包含无源低通滤波器的第二级中执行严格的带宽控制、同样使用精确的 R 和 C

    只是一个想法...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的快速回复。

    我们确实使用了光电二极管阵列、以确保非常匹配的特性。 该组装是一种混合电路、其中寄生效应也受到很好的控制。 在最坏的照明情况下、我们需要最小输出电压、因此我们无法按照您所述的方法降低 Tz 增益。

    如果我们需要匹配 OPA357骰子、TI 内部是否有任何芯片测试功能? 如果是、对成本/交货周期有何影响?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcela、您好!

    要查看互阻抗容差对 OPA857带宽的影响、我建议对 TINA 中的交流响应进行仿真。 然后、您可以在引脚输入和输出之间添加一个大电阻器。 这将降低跨阻增益并增加带宽。 您可以调整外部电阻器、使跨阻增益为-15%。  

    遗憾的是、我们不提供您所需的测试服务。 如果您需要带宽尽可能接近、我会在将器件添加到您的设计中之前测量带宽。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的回复。 实际上、PSpice 模型允许我们将 Tz 增益的值从20k 更改为17k 和23k、因此可以模拟 +/-15%的 Tz 增益容差对带宽的影响。 这导致带宽分别从121MHz 变为87MHz。 如您所建议的那样、当添加一个与 TIA 并联的115k 电阻器以将 Tz 减小15%时、也会获得相同的结果。

    当模拟/实际结果符合理论时,工程师会喜欢:)。

    您能否提供一些有关 Rout 容差的见解?

    谢谢、此致、

    Marcela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcela、

    您可以添加一个额外的增益级、以确保在最坏的照明情况下达到所需的最小输出电压。 这还允许执行一些脉冲整形。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢、我希望我在混合动力系统中拥有3个增益级的房地产、但事实并非如此...

    请您本人或其他 TI 应用工程师对输出电压容差有何看法?


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcela、您好!

    我没有有关 Rout 电阻器容差的信息。 我会更深入地研究这个问题、然后再返回给您。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcela、

    我不是 TI 的员工、但根据我对数据表的理解、内置电阻器的精度应与指定的"直流互阻抗增益误差"相对应、最大值为+/-15%。 这是有道理的、因为裸片的绝对电阻值通常会有很大的变化、而电阻比通常非常精确。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    如果是这种情况、则意味着 Rout 容差已包含在+/-15%的 Tz 增益容差中、这是合理的。

    我正在等待其中一位 TI 应用工程师的确认。

    此致、

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的评论。 我已经确认它与您刚才所说的完全一样、其中容差为+/- 15%、但电阻比是相似的。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    请您澄清以下哪一项适用、是 a)还是 b)?

    a) Tz 增益的容差(+/-15%)包括 Rout 或的变化

    b)除+/-15%的 Tz 容差外、我还需要考虑+/-15%的 Rout 容差。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcela、您好!

    它是 b)、Rout 的容差也是+/- 15%。 但是、变化应与 Tz 增益的变化相匹配。 例如、如果跨阻增益为-15%(13.65k Ω)、Rout 也将为-15%(18.75 Ω)。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我的理解如下:

    对于 OPA857、这些数字将降至以下几对:

    标称值、Tz=20k、Rout=25 Ω(单端)

    -15%容差:TZ=17k、Rout=21.25欧姆

    +15%容差:TZ=23k、Rout=28.75欧姆

    计算负载中有效的 Tz 时、与~15%的 Tz 变化影响相比、Rout 变化的影响可以忽略不计(<1%)。  

    请确认、

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Hasan、Kai