Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA226-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA226-Q1 主题中讨论的其他器件:INA226、
尊敬的 Sirs:
这是台湾的广达比 ,而不是问以下问题。
1。
我们应该使用 shun 模型。 总共有16位、我们可以通过 I2C 对其进行设置。
1位=+-2.5uV、16位=81.9mV。 这表示可检测到的交叉电压=+-2.5uV 至+-81.9mV。
我的理解是否正确?
2.
反向电流(交叉电压)的默认值是多少? ?mV、?位。
3.
是否检测电压以保护通过 I2C 的反向电流? 我们可以通过 MCU 设置位吗? 还是需要 刻录工具?
非常感谢