This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:INA226-Q1反向电流保护问题。

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA226-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856806/ina226-q1-ina226-q1-reverse-current-protection-question

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件:INA226

尊敬的 Sirs:

 这是台湾的广达比 ,而不是问以下问题。

1。  

我们应该使用 shun 模型。 总共有16位、我们可以通过 I2C 对其进行设置。

1位=+-2.5uV、16位=81.9mV。 这表示可检测到的交叉电压=+-2.5uV 至+-81.9mV。

我的理解是否正确?

2.

反向电流(交叉电压)的默认值是多少? ?mV、?位。

3.

是否检测电压以保护通过 I2C 的反向电流? 我们可以通过 MCU 设置位吗? 还是需要 刻录工具?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6074725、

    欢迎来到论坛、感谢您提出问题。

    让我在回答您的问题之前做一些定义。

    • VIN = Vshunt =输入差分分流电压=(V_IN+)–(V_IN-)
    • Vshunt = Load_Current * Rshun
    • FSR =满量程范围。 ADC 的可测量输入电压范围。
    1. 由于 INA226的内部 ADC 为16位且 FSR 为+/- 81.92mV、因此对于输入分流电压测量、最低有效位(LSB)大小为2.5uV。 所有这些值都列在第6.5节的"电气特性"表中。
    2. 如果负载电流以负方向流动(Vshun< 0V)、则 INA226将报告为负 Vshunt 或负负载电流测量。 INA226可以测量-81.92mV 范围内的负 Vshunt。
    3. INA226-Q1通信总线(SDA 和 SCL)与任何 MCU/处理器 I2C 总线兼容。 因此、可以通过该总线读取和/或写入寄存器。 由于这些总线线路(SDA 和 SCL)通常被上拉至 VS 电压轨(请见数据表封面页)并且为开漏输入/输出(请见数据表的第5节),因此不需要保护“通过 I2C 的反向电流”。 INA226的通信总线完全独立于器件 IN+、IN-和 VBUS 引脚上的分流电压和总线电压测量。

     

    希望这对您有所帮助。 如果我没有回答您的问题、请发帖。

    此致、

    Peter