This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:是否有任何与 INA301类似但具有使能引脚的电流传感器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA300, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864080/ina301-is-there-any-current-sensor-similar-to-ina301-but-with-enable-pin

器件型号:INA301
主题中讨论的其他器件: INA300INA190

大家好、团队、

是否有任何 与 INA301类似但具有使能引脚的电流传感器?

INA301规格适合客户、但 他们需要一个使能引脚来执行 动态采集功能、以检查电流传感器是否正常工作。

 基于以下规格:

  • 20V 共模电压。
  • 5~60mA 信号电流。
  • 集成比较器
  • 和使能引脚来控制输入

我们发现 INA300是集成比较器和使能引脚、但 CMRR 小于 INA301、您有更多建议吗?

谢谢你

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YJ、

    除了 INA301、我们还有很多具有集成比较器的电流感应放大器。 但是、大多数器件没有使能引脚。 INA300是一个接近要求的例外。

    客户可能能够使用 CONTROL 引脚为 INA301供电。 如果不需要高速、则另一种分立式解决方案可由 INA190和具有使能端的比较器组成。

    此致、Guang