Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA300, INA190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA301 主题中讨论的其他器件: INA300、 INA190
大家好、团队、
是否有任何 与 INA301类似但具有使能引脚的电流传感器?
INA301规格适合客户、但 他们需要一个使能引脚来执行 动态采集功能、以检查电流传感器是否正常工作。
基于以下规格:
- 20V 共模电压。
- 5~60mA 信号电流。
- 集成比较器
- 和使能引脚来控制输入
我们发现 INA300是集成比较器和使能引脚、但 CMRR 小于 INA301、您有更多建议吗?
谢谢你
是的