请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR305 您好!
我们应该如何计算 CC (补偿电容器)值?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kuramochi、
第8.2.2.6节讨论了估算补偿电容器的过程。
器件是在电流模式还是电压模式下使用?
本质上、在电流输出模式下、环路补偿并不重要、即使对于大容性负载也是如此。 但是、在电压输出模式下、容性负载以及源阻抗和保护电路的阻抗会产生额外的相位滞后。 IA 输入也可能受到影响 闭环中相位的低通滤波器的保护。 网络上提供了 XTR305 TINA 模型、可用于帮助/ 执行 XTR305的稳定性分析。
XTR305 TINA Spice 模型:
http://www.ti.com/product/XTR305/toolssoftware
如果您需要其他帮助、请提供完整的原理图、包括 XTR305负载阻抗和源阻抗 特性 以及 XTR305设置(电压模式或电流模式)、我们可以提供建议/支持。
谢谢、此致、
Luis