This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:CC (补偿电容)

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863227/xtr305-cc-compensation-capacitor

器件型号:XTR305

您好!

我们应该如何计算 CC (补偿电容器)值?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    使用数据表第8.2.2.6节中讨论的经验方法、找到 CC 的正确值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    第8.2.2.6节讨论了估算补偿电容器的过程。

    器件是在电流模式还是电压模式下使用?

    本质上、在电流输出模式下、环路补偿并不重要、即使对于大容性负载也是如此。 但是、在电压输出模式下、容性负载以及源阻抗和保护电路的阻抗会产生额外的相位滞后。 IA 输入也可能受到影响 闭环中相位的低通滤波器的保护。  网络上提供了 XTR305 TINA 模型、可用于帮助/ 执行 XTR305的稳定性分析。  

    XTR305 TINA Spice 模型:

    http://www.ti.com/product/XTR305/toolssoftware

    如果您需要其他帮助、请提供完整的原理图、包括 XTR305负载阻抗和源阻抗 特性 以及 XTR305设置(电压模式或电流模式)、我们可以提供建议/支持。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    在标准应用中、建议使用图40中的电路。 如果需要输出保护、请添加图46中的二极管。

    Kai