This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:防止电流检测异常

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862606/ina200-to-prevent-abnormal-current-detection

器件型号:INA200

大家好、团队、

一位客户正在努力正确使用此器件。

它们在负载上有一个大电容器、这会导致更高的浪涌电流、并且保护功能意外工作。

他们实际上尝试在下图中添加1uF 电容器、到目前为止似乎没有问题。

因此、我有两个有关这方面的问题。

1.这可能是该器件或系统的问题吗?

2.是否有任何其他方法可以防止浪涌电流?

谢谢、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kazuki Kitajima、

    要回答您的两个问题:

    1. 当其电源斜升时、INA200输出将尖峰。 但是、如果观察到问题时电源稳定、则更可能是系统行为/问题、而不是器件问题。
    2. 使用电容、浪涌电流引起的尖峰被抑制到无法使比较器跳闸的程度。 这是一个可行的解决方案。 当然、如果可以减小或消除浪涌电流、这将是理想情况。 还有其他可能的解决方案、但我认为侵扰度最低的选项是将感应电阻器移至大电容器的下游。 这样做将使其脱离充电电流路径、理论上这个问题应该消失。 这本身并不能消除浪涌电流,但从 INA200的角度来看确实如此。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广圣

    感谢您回答问题!

    此致、

    小岛上的 Kazuki