This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:来自 ADC 的反冲噪声、如 PAC1934上的噪声

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA219, INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854434/ina3221-kickback-noise-from-the-adc-like-on-pac1934

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: INA219INA138

我使用 PAC1934来监控阻抗相对较高(1k 左右)的电源轨上的电流和电压。 我发现、当它的 ADC 对输入进行采样时、它会在信号上产生非常快的瞬态。 这在我的电路中是不可接受的、并且无法通过建议的滤波措施(串联电阻器、并联电容器)将其降至可接受的值。

在这方面 INA3221是否更好? 或者、我是否必须使用 INA219这样的器件、它在 ADC 前面有 PGA、因此我不会期望出现任何此类反冲噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    您是否了解了为什么 PAC1934向您的信号注入快速瞬态? 这些瞬变的特征是什么? 由于这不是 TI 器件,因此我们没有足够的信息进行预测。

    但是,我没有听说过我们的任何数字电源监视器有类似的问题。 我们的设计中有一些预防措施、可最大限度地减少电荷注入。 我建议尝试 使用 INA3221 EVM 进行快速实验。 将 EVM 连接到您的 PCB 可能会正常工作。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的回复。 正如我在帖子中所写的那样、每次对信号进行采样时、PAC1934都会注入瞬态。

    Microchip 支持人员表示、在每次新转换之前、它会使其采样电容器放电。 因此、每次对输入进行采样时、都必须为内部采样电容器充电。 这会产生极快的瞬态、难以滤除。 很显然、它只是在采样电容器上切换输入信号、而不在两者之间进行缓冲。

    由于在 INA3221 EVM 上购买和试用需要花费大量时间、因此我更希望获得更明智的响应、而不是"我没有听说过此类问题"。 如果您能与一位完全了解情况的人核实、在对输入信号进行采样时、它是否不会注入此类瞬变、这将会对我大有帮助。 例如、如果 INA3221在其采样电容器之前使用缓冲器、我们可以确保没有注入瞬态。

    非常感谢!

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    INA3221基于采样电容器拓扑;将存在一定程度的电荷注入。 但是、如果没有实际测量、就无法说明它与竞争器件的对比情况。 由于电路不同、您的设计也在这方面发挥了作用。

    INA219采用与 INA3221类似的拓扑、内部 PGA 是 ADC 功能的一部分、不会用作消除电荷注入的驱动器。

    尽管需要付出努力、但最好的选择仍然是使用 INA3221进行实际测试。 请告诉我、我们是否可以提供任何帮助。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您提供信息。 您的产品系列中是否有类似的器件、它在 ADC 之前使用放大器、以便不会出现电荷注入? 或者、我应该仅使用单独的器件、例如 INA138及其 输出端的一些 ADC。

    此致、

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    目前我们没有带前端缓冲器或 PGA 的电流感应放大器。 如您所指出的那样、INA138将不会出现此问题。 也许值得进一步研究和评估此器件。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您提供信息。 我将沿着这条路走。

    此致、

    Gerhard