This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA209:计算测量误差

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA231, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805771/ina209-calculating-measurement-error

器件型号:INA209
主题中讨论的其他器件:INA226INA231INA300

您好!

该器件测量分流电压以推测电流和总线电压。 我正在尝试在应用的输入和电压电流范围内评估测量误差、并希望对数据表中所述数字的含义进行一些澄清。

我的应用在0至85摄氏度的温度范围内具有11-13V 的总线电压输入范围、Vsense 为0-38mV。

通常、我会将失调电压误差、增益误差和量化误差相加、以计算给定测量的整体误差。

在这种情况下、由于未指定总线电压偏移和增益误差、这是不可能实现的(尽管提供了典型性能的图、但我需要知道这些参数的最大值)。

我的问题是:

1) 1)数据表的"直流精度"部分中给出的"电流测量误差"和"总线电压测量误差"规格对应于什么?  

2) 2)为了计算应用工作条件范围内的总体测量误差、我是否应该简单地假设电流和电压的电流测量误差为1%、并手动将量化误差添加到这些测量中?

3) 3)您是否能够为此部件提供最大总线电压偏移和总线增益误差规格?

提前感谢、

Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerry、

    感谢您考虑使用德州仪器。 我正在调查您的查询。 由于该器件于2007年发布、并且负责该器件的一些工程师不再在 TI 工作、因此查找该器件需要一些时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Patrick。

    同时、我是否应该考虑等效但较新的器件? 带宽和精度是我的应用中的关键参数。

    此致、

    Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerry、

    我仍在研究您的原始问题。 但是、如果您正在寻找带宽相似的数字器件、我建议使用 INA226和 INA231。 这些器件具有更多更好地定义的误差规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    在查看这些器件后、遗憾的是、由于缺乏集成式快速比较器、它们不适合我们。 我们的应用需要 IN209的5us 过流警告。
    此致、
    Gerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerry、

    那么、对于您最初的问题、我可以说以下内容。

    1) 1)电流测量误差和总线电压测量对应于为电流和总线测量组合的所有误差的总和。

    2) 2)对于最坏的情况、您可以假设电流和总线测量误差都是1%最坏的情况、其中包括量化。

    3) 3)我将无法为您提供此部件的最大总线电压偏移和增益误差规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerry、

    我查看了我们的产品系列、我们没有另一个具有集成比较器的功率监控器来提供过流警告。  我可以提供的下一个最佳选择是添加一个外部比较器、例如 INA300、它具有您认为最能满足精度要求的功率监控器。  然而、我们 INA300的最佳典型警报传播延迟为10us。