主题中讨论的其他器件:INA226、 INA231、 INA300
您好!
该器件测量分流电压以推测电流和总线电压。 我正在尝试在应用的输入和电压电流范围内评估测量误差、并希望对数据表中所述数字的含义进行一些澄清。
我的应用在0至85摄氏度的温度范围内具有11-13V 的总线电压输入范围、Vsense 为0-38mV。
通常、我会将失调电压误差、增益误差和量化误差相加、以计算给定测量的整体误差。
在这种情况下、由于未指定总线电压偏移和增益误差、这是不可能实现的(尽管提供了典型性能的图、但我需要知道这些参数的最大值)。
我的问题是:
1) 1)数据表的"直流精度"部分中给出的"电流测量误差"和"总线电压测量误差"规格对应于什么?
2) 2)为了计算应用工作条件范围内的总体测量误差、我是否应该简单地假设电流和电压的电流测量误差为1%、并手动将量化误差添加到这些测量中?
3) 3)您是否能够为此部件提供最大总线电压偏移和总线增益误差规格?
提前感谢、
Gerry