主题中讨论的其他器件: BUF634、 TINA-TI
我正在考虑在闭合伺服环路中使用 BUF602、以400pF-800pF 范围内的栅极电容驱动单个 MOSFET。 这在模拟脉冲应用中。 MOSFET 是共源极模式 、 在 MOSFET 导通之前/期间将受到米勒效应倍增的影响、但 在脉冲导通期间不明显。 TLoop BW 将处于1-2MHz 范围内。 BUF602将由 OP2727输出驱动。 单个9V 电源轨。
是否有人可以放心 BUF602可以这样做? 它在内部有自己的闭环。 数据表标题中没有具体提到电容式栅极驱动。 但是、数据表确实显示了一个高达1nF 的容性负载与"Rs"的关系图、我认为这是一个放置在 BUF602输出中的串联电阻器。 它显示1nF 时大约为1欧姆-快速但电阻极低。
我可以使用 BUF634 (/A)、开环、没有这种担心-但它需要一个负电源轨、这在这个系统中是很尴尬的。
有人做了这个或做了一件事?
Rgds.、
Doug Widney
Doug Widney EnerDesign
Corte Madera CA