This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:BUF602作为电容式栅极负载驱动器吗?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF602, BUF634, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805849/buf602-buf602-as-capacitive-gate-load-driver

器件型号:BUF602
主题中讨论的其他器件: BUF634TINA-TI

我正在考虑在闭合伺服环路中使用 BUF602、以400pF-800pF 范围内的栅极电容驱动单个 MOSFET。  这在模拟脉冲应用中。  MOSFET 是共源极模式 、 在 MOSFET 导通之前/期间将受到米勒效应倍增的影响、但 在脉冲导通期间不明显。  TLoop BW 将处于1-2MHz 范围内。  BUF602将由 OP2727输出驱动。  单个9V 电源轨。

是否有人可以放心 BUF602可以这样做?  它在内部有自己的闭环。  数据表标题中没有具体提到电容式栅极驱动。  但是、数据表确实显示了一个高达1nF 的容性负载与"Rs"的关系图、我认为这是一个放置在 BUF602输出中的串联电阻器。  它显示1nF 时大约为1欧姆-快速但电阻极低。

我可以使用 BUF634 (/A)、开环、没有这种担心-但它需要一个负电源轨、这在这个系统中是很尴尬的。

有人做了这个或做了一件事?

Rgds.、

Doug Widney

Doug Widney EnerDesign

Corte Madera CA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    我会在 TINA-TI 中运行相位稳定性分析。 有一个 BUF602 TINA-TI 参考设计、您可以将其用作起点。 您可以在此处找到它:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    另请参阅 TI 的稳定性培训视频:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-3

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Doug、

    是的、BUF602是内部闭环-您无法运行典型的 LG 相位裕度测试、因为您必须进入网表才能打开环路。 提高相位裕度所需的外部 R 将随容性负载而降低。 该模型应帮助您在容性负载中找到合适的 R 值。 根据输出引脚上的响应峰值(在隔离 R 之前)、您可以使用本文开头的图来估算相位裕度。

    www.planetanalogue.com/author.asp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    您是否仍在寻找有关将 BUF602用作电容式栅极负载驱动器的更多信息?

    我看到 Michael 和 Kai 都有很好的评论,我同意从这些办法和提法开始。  我想跟进、看看您是否能够找到您一直在寻找的信息/数据、如果您仍有疑问、请轻触 BASE。

    谢谢、

    阿尔茨