Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TLV3502, LMH6559, BUF602, LM2904, TINA-TI, LM7332
您好!
我的输入为0至4V。 它以1kHz 的频率进行开关。 我想将该信号用于 CC2650中断信号。
但是、原始输入信号具有直流噪声(0至2V)。 因此、我想添加具有电压跟随器和比较器的低通滤波器。
在这种情况下、最佳放大器是什么?
我目前将 TLV3502和 TLV70328作为比较器、并将 BUF602、LMH6559和 LM2904作为电压跟随器。
当前的思路是输入信号进入分压器(0至3V)、然后进入电压跟随器。 电压跟随器的输出进入比较器(一个直接连接至+、另一个连接至 LPF、然后进入运算放大器的-)。 实际上、我尝试使用 TLV 70328和 TLV3502作为电压跟随器。 但它不起作用。 我将尝试使用缓冲器 IC。
我想确认选择正确。 是否有推荐设计?
谢谢