This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速电压跟随器、比较器和低通滤波器设计

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TLV3502, LMH6559, BUF602, LM2904, TINA-TI, LM7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806305/high-speed-voltage-follower-comparator-and-low-pass-filter-design

主题中讨论的其他器件:CC2650TLV3502LMH6559BUF602LM2904TINA-TILM7332

您好!

我的输入为0至4V。 它以1kHz 的频率进行开关。 我想将该信号用于 CC2650中断信号。

但是、原始输入信号具有直流噪声(0至2V)。 因此、我想添加具有电压跟随器和比较器的低通滤波器。

在这种情况下、最佳放大器是什么?

我目前将 TLV3502和 TLV70328作为比较器、并将 BUF602、LMH6559和 LM2904作为电压跟随器。

当前的思路是输入信号进入分压器(0至3V)、然后进入电压跟随器。 电压跟随器的输出进入比较器(一个直接连接至+、另一个连接至 LPF、然后进入运算放大器的-)。 实际上、我尝试使用 TLV 70328和 TLV3502作为电压跟随器。 但它不起作用。 我将尝试使用缓冲器 IC。

我想确认选择正确。 是否有推荐设计?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了缓冲输入信号之外、运算放大器还在做什么? 否则、设计中可能不需要运算放大器。 比较器可能直接连接到 LPF。 但是、我可能无法完全理解您的电路。 如果我错了、请将您的电路放入 TINA-TI 中、并在您的下一次响应中插入仿真文件。

    有关一些设计理念、我建议查看 我们的《模拟工程师电路设计指导手册 》以及 AN-31 放大器电路资料。 这两种资源都有大量电路、您可以将这些电路组合在一起、为您提供所需的电路。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    输入是光电二极管传感器、其中包括 I/V 转换运算放大器。 输出范围为0至4V。 因此、我使用分压器获得0至2V 的输入范围、然后将其添加到缓冲器、RC 滤波器和比较器中。

    您认为我可以忽略 LPF 和分压器之间的缓冲器吗? 您能更详细地解释一下吗?

    我还使用了 LM7332作为比较器、或者您是否有任何推荐的 IC? 谢谢

    e2e.ti.com/.../sensor_5F00_follower4.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不将比较器的阈值设置为3V (使用 R1/R2分压器时为1.5V)、并且省略低通滤波器 R3/C1和缓冲器 U3? 或者是否有任何未由 VG1建模的额外信号噪声? 您能否显示输入信号的示波器图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我没有输入信号图片、但我可以解释输入:它是一个光电二极管开关信号、可在开启时使信号变为高电平(0V 至4V)。 因此、我使文件中的源代码与此类似。 但增加了直流噪声。 因此、输入可以是1V-4V、直流噪声为1V、或2V-4V、直流噪声为3V。 该直流噪声是可变的。 因此、我想为微控制器提供可靠的中断信号、该信号应该为0V 至3V (大于1.5V)。 这就是我向比较器添加 LPF 的原因。 但是、我认为我不需要像 Tim 提到的那样使用缓冲器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "直流噪声"听起来自相矛盾。 您是指"失调电压"还是"极低频率噪声"?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    当光电二极管信号非常高且环境光几乎没有时、我认为完整信号为0V 至4V。 有一个 DC 偏移和其它轻噪声、此噪声可将输出减少至2V 至4V。 这是我的猜测。 低通滤波器使比较器阈值环境光加上相关载波的直流平均值。

    用户、我是否理解正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    是的、没错。 无论如何、我解决了我的问题。 我不知道为什么需要 U3 (缓冲器)、但它在系统中需要。 由于我使用的是现成的传感器、因此我无法理解前端电路。 因此、我使用缓冲器来隔离阻抗。 谢谢大家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴您能够解决您的问题。

    -Tim Claycomb