This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:采用 DDA 封装的散热实施方案

Guru**** 2525440 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815801/ths3491-slug-up-implementation-with-dda-package

器件型号:THS3491

大家好、团队、  

客户将在其电路板上安装多个 THS3491、他们可能需要解决 PCB 散热问题、因此他们可能需要在 PCB 上执行液体冷却和校正过程等昂贵的选项。

一种想法是将 THS3491 PowerPAD 封装实施起来。 执行该操作需要什么? 由于这些零件看起来是鸥翼零件、因此客户认为 在冲压零件的同时反转引线框应该会起作用。

在这方面,我们有没有任何建议或建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedah、  

    他们可能会弯曲引线并将部件倒置安装、但这不是我们支持的配置。 我最推荐的散热方法是在电路板上使用一个具有大量过孔的大平面、将散热焊盘连接到该平面、以实现最佳的热传递。 然后、可以将该平面穿过板的背面、并使用物理散热器来帮助散热。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以看看该并联 THS3491的 TI 设计、

    是的、通常您需要将散热片插入一个平面、该平面可能会穿过电路板以在电路板背面散热器。 由于接线寄生效应、将它们固定会影响交流响应。  

    http://www.ti.com/tool/TIDA-060002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 和 Micheal、

    Jacob、设计非常紧凑、客户已最大限度地利用电路板和通孔中可以获得的热提取。 我将离线分享更多详细信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedah、  

    我将继续、关闭该主题并通过电子邮件继续。  

    此致、