This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC110:IC 批次差异-可能是我们的设计有问题?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802655/vfc110-ic-batch-differences---maybe-problem-with-our-design

部件号:VFC110

您好!

VFC110 IC 可能存在技术问题。

基本上问题与之前穆罕默德·奥兹你问的问题相同。

原始问题的链接:

此问题已解决、因为 Mohamed 未澄清"某些批次不再工作"的含义。

现在、问题有所升级、情况是:

-我们测试了以下批次的 VFC110不能用于我们的电路:

87Z36DW     
87Z36FW  
87Z36HW

其他(可能更旧?) 批量 IC 工作正常、电路最初使用自2004年起、实际问题就开始出现在新批次的 VFC110上(在电路板上、我们现在有用于 IC 的插座、因此我们可以测试哪些 IC 可以使用)。

不幸的是,我不知道到底是什么问题,我想 IC 不会生成输出频率(?)。 (我无法访问物理板。)

VFC110的输出电路:

VFC110的输入信号来自 AD548KN 运算放大器输出。

VFC110输出 连接到74HC08逻辑门。

我使用 VFC110数据表检查了电路、但我没有发现明显的问题。

也许您会有一些问题...

谢谢、

Mikuláš Reichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miklos、

    在我给出更长的答案之前、频率范围是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    遗憾的是、我不知道电路的技术参数。

    根据 IC 数据表、我们使用 IC 的方式是针对0-4MHz 的全频率范围-但我想这一点也很明显。
    在任何情况下、我都会将此问题转交给可能对实际电路有更多了解的人、希望他们能对此电路有更多了解。

    谢谢、
    Miki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miklos、

    我看到几个问题:

    1. 4MHz 为 HF,您的电路需要使用 HF 技术,如提供实心接地层、在电源电压线路中使用铁氧体磁珠等

    2.将 VCF110的模拟和数字接地连接到实心接地层。

    请注意、VCF110电路的输入电压不会超过输入电压范围0...10V。

    4. R35必须安装在最靠近引脚1的位置。 但是、当 VFC110以4MHz 运行时、我完全省略 R35、并且只使用内部电阻。

    5.将电源电压去耦电容器增加到100...220nF。

    6.上拉 R3太小。 我会把它增加到大约1k。

    7.在 VCF110的输出和74HC08的输入之间插入大约1k 的隔离电阻。

    8.使用 VFC110插座并不是一个好主意。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miklos、

    我们当然需要 更多  地了解  "电路中不能使用" 的构成。 如果  没有 任何实质性信息  可以采取行动、我们甚至无法开始推测 VFC110AP 的质量。

    VFC110AP 之前   使用 过您提供的电路原理图、似乎已经成功使用、因此可能有一些变化。 半导体工艺确实在工艺控制限制范围内发展、这是完全正常的。 这些过程差异 可能会影响 VFC110AP 的电气工作特性、但在规格中会考虑到这一点。 哪些过程移位在检测方面很好、是边缘电路设计。 这些特定 VFC110AP 批次的正常变化可能会使电路设计的电气性能受到一些限制。

    Kai 就 VFC100AP 电路的优化提供了许多出色的建议、以获得高达4MHz 的性能。 它们可以作为电路故障排除的起点。 请尝试从已知可按预期工作的批次中找到一些 VFC110AP 器件、然后进行 A-B-A 更换。 当器件 B 就位时、看看事情是否开始按预期运行。  如果返回 、 则可以评估根据 Kai 的建议所做的更改是否有效。

    请告诉我们列出的批次是直接从 TI 购买的、还是从 TI 的授权经销商之一购买的。 如果是通过其他来源购买的、这可能会导致问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的建议。
    我确信我们将尝试在不修改 PCB 的情况下应用这些器件。

    Miki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您的深入了解。
    我们正在寻找解决 VFC110问题的最佳方法、当我了解更多信息时、我会告诉您问题的原因是什么。

    此致、
    Miki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miklos、

    我希望您已经有了一个实心的接地层?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我检查了 PCB 规格、幸运的是、我们在 VFC110接地层的电路板上看到了这些规格。

    此致、

    Miki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miklos、

    我想我们现在已尽最大可能解决这个 VFC110问题。 如果您收集了有关在您的应用中可以正常工作和不能正常工作的器件的更多信息、我们可以更好地解决该问题。

    如果您现在可以关闭此 e2e 查询、然后在您对问题有更全面的了解后打开一个新查询、那将对我们有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我同意。

    多得多。

    此致、
    Miki