您好!
VFC110 IC 可能存在技术问题。
基本上问题与之前穆罕默德·奥兹你问的问题相同。
此问题已解决、因为 Mohamed 未澄清"某些批次不再工作"的含义。
现在、问题有所升级、情况是:
-我们测试了以下批次的 VFC110不能用于我们的电路:
87Z36DW
87Z36FW
87Z36HW
其他(可能更旧?) 批量 IC 工作正常、电路最初使用自2004年起、实际问题就开始出现在新批次的 VFC110上(在电路板上、我们现在有用于 IC 的插座、因此我们可以测试哪些 IC 可以使用)。
不幸的是,我不知道到底是什么问题,我想 IC 不会生成输出频率(?)。 (我无法访问物理板。)
VFC110的输出电路:
VFC110的输入信号来自 AD548KN 运算放大器输出。
VFC110输出 连接到74HC08逻辑门。
我使用 VFC110数据表检查了电路、但我没有发现明显的问题。
也许您会有一些问题...
谢谢、
Mikuláš Reichel