This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702-Q1:TLC3702-Q1

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800068/tlc3702-q1-tlc3702-q1

器件型号:TLC3702-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC3702

您好!

根据数据表、建议输入电压应在-0.3V 至 VDD 范围内。

引脚电流应限制为+/-5mA。  

我必须在 Ri = 20 Ω 的情况下在1ms 的持续时间内应用汽车标准脉冲0f -600V。

它使用 TVS 钳位二极管钳位到78V。

现在 、该电压通过串联电阻器和钳位二极管、如图所示。

这将导致引脚的最大输入电流为300uA、但引脚上的电压大约为-450mV、持续时间为1ms。

那么运算放大器引脚是否会损坏??。

我认为、只要我们在范围内控制电流、引脚就不会损坏。

需要您对此提出建议。

相关信息

Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我建议您将电流限制为小于绝对最大值、例如1mA 或更低。

    您的电路应该可以正常工作。 我建议将 R3分为两个或更多个串联电阻器、以分配电压并减小电阻器串联电容。

    ESD 瞬态是一个高频交流事件、可通过电阻器的<1pF 串联电容"旁路" 120k 电阻。

    C2将分流任何瞬态到 GND、因此确保"DGND"可以处理这些瞬态及其返回电流。 如果 DGND 无法处理它、则在 R3到 GND 之后可能需要立即连接到"GND"的单独(较小)电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    是的,我同意您的意见,在 TVS 二极管之前,我们添加了 ESD 电容器来处理 ESD 脉冲。
    我们现在位于同一页上、只要我控制输入引脚电流、引脚就不会损坏。
    但是、我还想知道、如果我控制引脚电流、如何能够维持电压。

    此致、
    Siddharth Sangam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    此电路的用途是什么? 什么是输入信号? 比较器的用途是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在正常情况下、比较器的输入为0-36V 的电池电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth。

    我会在 D3和 U1的引脚3之间插入一个分压器。 增加 D1的导通电压、必要时修改分压器 R3/R4。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起、Kai、
    不相信解决方案。

    Siddharth Sangam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    首先、您的电路仿真如下所示:

    e2e.ti.com/.../siddharth.TSC

    比较器在10.5V 和11.9V 输入电压下跳闸。 TLC3702的正输入电压降至-0.29V。 TLC3702正输入端的最大电压为3.82V TLC3702允许的共模输入电压范围为0...3.5V。

    我添加了分压器的电路在仿真中显示了以下结果:

    e2e.ti.com/.../siddharth1.TSC

    比较器在10.5V 和11.9V 输入电压下再次跳闸。 TLC3702正输入端的电压仅降至-0.1V。 TLC3702正输入端的最大电压仅为3.56V。

    为清晰起见、R2上省略了 C1。 但在使用正反馈引入迟滞时、切勿将电容器从比较器的正输入端接地! 这与汽车驾驶员同时加速和制动的情况相同。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    感谢您的帮助和意见。

    Kai 的解决方案将帮助您的原始设计保持在数据表中定义的器件运行条件内、并提供足够的保护频带以防止器件的输入引脚损坏。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的仿真、我对此表示赞赏。
    但您提到的阈值不正确。
    阈值上限为 VTH = 7.5V、阈值下限为 VTL = 5.5V。
    2V 迟滞已设置。

    输出将在这些值之间切换。

    根据我的设计计算和 PSpice 仿真、它们显示的结果类似。


    相关信息
    Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    正确的仿真结果还取决于实际使用的 TVS 和 D1。 您使用什么组件? VTH 和 VTL 究竟是在哪里测量的?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    使用5.1V 的齐纳二极管、使用 Bat54 54。
    但我的兴趣在于运算放大器引脚可以承受的最大电压
    如果我们控制电流。


    相关信息
    Siddharth Sangam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    阅读数据表的第9.1节、了解为何将输入电压限制为-0.1V...+3.56V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、

    您对此主题还有什么疑问吗?

    此致、
    Jonny