This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:高速放大器、查找替代 ADA4817-2的器件

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818, OPA2356, OPA2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812472/opa818-high-speed-amp-find-a-part-to-replace-ada4817-2

器件型号:OPA818
主题中讨论的其他器件: OPA2356OPA2355

您好!

我们在一个电路板中使用多个 ADA4817-2。 它的热性能不好。 我搜索了 TI 产品系列、但找不到合适的产品来替代4817。 您是否会建议 TI 提供具有良好热性能的类似器件? 其他条件如下:

- 2个通道

-400MHz 带宽

-Ib 在3nA 以内

-良好的热阻

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、  

    应用的增益是多少? 我注意到您标记了 OPA818、只要应用的运行不低于其最小稳定增益值、它就可以很好地替代它。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好雅各

    OPA818是单通道器件、是否有合适的双通道器件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查  

    http://www.ti.com/product/OPA2356

    您能不能帮助我们更详细地了解最终应用和用例@您的客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、  

    有关此问题的更多信息?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、  

    有关此问题的更多信息?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是您的选择 Rocky、更好地解决 ADA4817-2散热问题-似乎没有直接替换。 这些是 JFET 或 CMOS 输入降序 Gmin SSBW。 许多器件的单位增益不稳定-最接近的可能是 OPA2355和 OPA2356 -它们仅达到5.5V 最大工作电压、并且具有较低的 BW 和压摆率。