请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA818 主题中讨论的其他器件: OPA2356、 OPA2355
您好!
我们在一个电路板中使用多个 ADA4817-2。 它的热性能不好。 我搜索了 TI 产品系列、但找不到合适的产品来替代4817。 您是否会建议 TI 提供具有良好热性能的类似器件? 其他条件如下:
- 2个通道
-400MHz 带宽
-Ib 在3nA 以内
-良好的热阻
谢谢!