Other Parts Discussed in Thread: INA219
大家好!!
我正在使用 INA219传感器、但我想知道该传感器的电源电压范围是多少。 就像之前使用的24V 电源电压一样、它已经被烧毁。 因此,任何人都可以在这方面帮助我。 此外、如果可能、任何人还可以向我展示使用该传感器的原理图连接。 我已经了解了电机的电流消耗。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hellp Pradeep、
电源电压范围、即您可以施加到 Vs 引脚的电压、为3V 至5.5V。
输入共模电压(VCM)范围、即您可以应用于输入引脚 IN+和 IN-的共模信号、为0V 至+24V (推荐)、-0.3V 至+26V (绝对最大值)。
听起来您可能已将 VCM 电压错误地连接到 Vs、这会损坏 INA219。
如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮"这已解决了我的问题"。 谢谢!
此致、
Ian Williams
应用经理
电流检测