This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:电源电压范围

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815371/ina219-supply-voltage-range

器件型号:INA219

大家好!!

我正在使用 INA219传感器、但我想知道该传感器的电源电压范围是多少。 就像之前使用的24V 电源电压一样、它已经被烧毁。 因此,任何人都可以在这方面帮助我。 此外、如果可能、任何人还可以向我展示使用该传感器的原理图连接。 我已经了解了电机的电流消耗。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellp Pradeep、

    电源电压范围、即您可以施加到 Vs 引脚的电压、为3V 至5.5V。

    输入共模电压(VCM)范围、即您可以应用于输入引脚 IN+和 IN-的共模信号、为0V 至+24V (推荐)、-0.3V 至+26V (绝对最大值)。  

    听起来您可能已将 VCM 电压错误地连接到 Vs、这会损坏 INA219。

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮"这已解决了我的问题"。 谢谢!

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Williams、

    我已在正确的位置施加电压、即在 VCM (存在螺钉的位置)。 但我直接并联电源。 那么、我想知道、我必须将传感器与负载串联、然后对其施加电源电压吗? 由于我想知道我的负载(即电机)的电流消耗、所以请告诉我这一点。 如果可能、您可以向我展示加入此传感器的一些连接。

    感谢您的回答、我期待您能回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    您必须提供一个3V 至5.5V 的独立低电压电源来为 INA 供电。 如果您将负载总线电压与 INA 并联、则会损坏它。 请参阅 INA219数据表中的以下连接图。

    此致、

    Ian Williams