Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805282/tpa2008d2
Thread 中讨论的其他器件:TPA2008D2你(们)好,先生
我们在数据表中对 TPA2008D2设计有一些疑问。
下图是 L/R 通道每个输出功率限制 还是 L+R 总输出功率限制?
2.在清除第一个问题后, 我们可以定义 L/R Max。 Q1 图中的输出功率(封装限制)为3W@3 Ω/2.5W@4 Ω/1.5W@8 Ω?
谢谢 Winston