This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805282/tpa2008d2

Thread 中讨论的其他器件:TPA2008D2

你(们)好,先生

  我们在数据表中对 TPA2008D2设计有一些疑问。

 下图是 L/R 通道每个输出功率限制 还是 L+R 总输出功率限制?

2.在清除第一个问题后, 我们可以定义 L/R Max。 Q1        图中的输出功率(封装限制)为3W@3 Ω/2.5W@4 Ω/1.5W@8 Ω?   

谢谢 Winston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Winston、

    请查看我的以下评论:
    图中显示了每个通道的输出功率、而不是它们的总和。
    2.是的、您可以使用此图作为输出功率可用性的参考。 尽管您也可以考虑数据表中的图6、7和8、因为这些图显示了输出失真与输出功率间的关系。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan
    感谢您的反馈,我们还有一个问题,如下所示

    TPA2008D2中此设计的示例
    答:音频编解码器的输入为1.2Vrms。
    B.扬声器为2W/8 Ω
    c.增益为10dB、AV=3.16227
    D.Output Power=(input*gain)^2/R=1.79999

    TPA2008D2输出功率可用性为1.5W@8 Ω、但我们的设计输出功率为1.79999W、超出 TPA2008D2规格。
    问题1:这种情况下的风险是什么? IC TPA2008D2是否会损坏? 还是仅声音失真?

    Thanaks Winston
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温斯顿

    给出了特定失真级别(THD+N)的输出功率规格。 图8显示了8欧姆负载下的输出功率与失真间的关系。
    如果输出功率超过此水平、失真将增大。 如果这种情况长期存在、可能会使器件发热并触发热保护。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ivan、非常感谢您的快速支持。 我已关闭此任务。