This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:功率耗散

Guru**** 2579845 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805355/ina230-power-dissipation

器件型号:INA230

尊敬的团队:

我是否可以知道该 IC 的最大功耗?

工程师需要检查热性能、

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuan、

    由于 INA230不提供一个用于驱动一个诸如运算放大器等任意负载的输出、例如、INA230的散热非常低。 只有当 INA230被典型接线时、散热器才会增加。 然后、可以根据绝对最大额定值估算热耗散。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    那么、最大值是多少?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuan、

    只要结温不超过150°C、器件就没有超过其绝对最大额定值。

    无论如何、为了确定 INA230在正常运行条件下能够耗散的最大功率、我们可以假设 VS=3.3V 并且 VIN+=VIN-=VCM_max = 30V。 总功率= Vs*IQ +VCM*Ib。

    因此、当 I2C SCL 频率< 10kHz 且 TA = 25°C 时、
    PS = 3.3V* 320µA μ W = 1.056mW
    PCM = 30V*Δ 20µA = 0.6mW
    Ptotal = 1.656mW。

    如果 I2C SCL 频率< 10kHz 且 TA = 125°C、
    PS = 3.3V* 395µA μ W = 1.3035mW
    PCM = 30V*Δ 20µA = 0.6mW
    Ptotal = 1.9035mW。

    对于 I2C SCR 频率= 2MHz 和25°C、
    PS = 3.3V* 480µA μ W = 1.584mW
    PCM = 0.6mW
    Ptotal = 2.184mW

    为了确定 Iq 和 Ib、我使用了数据表的图13、14、16和18。

    希望这能解决这个问题。

    最棒的
    Peter